This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:为高产量产品添加了 SWD 密码

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1342207/mspm0g1107-add-swd-password-for-high-volume-products

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

由于 TI MSPM0G1107不支持读取保护功能、因此我们必须在 CCS 中为数量为100K~150K 的产品添加 SWD 密码、并且该密码需要根据数据库编码进行分配。 如何在 PCBA 细分市场中高效实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、z w:

    设置不同的 SWD 密码。 您可以使用批量产品编程工具 MSP-GANG 下载应用代码。 SWD 密码在 NONMAIN 中设置、您可以使用脚本对 NONMAIN 区域进行编程。 NONMAIN 有一个区域称为"BSLAPPVER"区域、您可以向该区域写入不同的数据、以帮助您识别其 SWD 密码。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janz

    是否有任何文档或信息介绍如何使用第三方工具来设置 SWD 安全级别1?

    此外、如果 SWD 锁定完成、是否需要任何其他工具或软件来恢复通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、z w:

    我记得第三方工具(包括 IAR、Keil、MSP-GANG)不支持 SWD 密码功能。 我将与 负责第三方工具的 TI 软件团队讨论、以确认这一点。 如果要使用 SWD 密码功能、可以使用 CCS 来执行该操作、以及如何在 CCS 中使用 SWD 密码、也可以参考这一点。

    e2e.ti.com/.../How-to-use-SWD-password-in-CCS.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我们希望在现有的自动编程机器 Data IO PSV5000中实施、
    空白、擦除、编程、验证、SWD 1级保护、并在需要时重新闪存。  

    如果您有更多信息、可以与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我收到新信息、我会与大家分享