This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:使用 LP-MSPM0L1306 Launchpad 在分线板上对 MSPM0L1106进行编程

Guru**** 2840690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1106, LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1344804/mspm0l1106-programming-mspm0l1106-on-a-breakout-board-with-lp-mspm0l1306-launchpad

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0L1306

你好
我想在 SOT23-16分线板上操作 MSPM0L1106 (SOT-23-THN (DYY))、作为目标置于 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 上。  在分线板上、所有的16个引脚都直接连接到微控制器。
如果我断开 XDS110-MSPML1306和 ET 之间的所有连接、并将这些连接直接连接到分线板上的相应引脚(模式 Launchpad => MSPM0L1106 SOT-23-THN、如下所示)
然后、是否可以通过 LaunchPad 对 MSPM0L1106进行编程?

GND => VSS
5V => NC
3V3 => VDD
RXD => PA22
TXD => PA23
NRST => PA1
SWDIO => PA19
SWCLK => PA20
BSL => PA18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以。 对于 SWD 接口、只需要 VDD、GND、SWDIO 和 SWCLK 即可进行编程。  

    此致、

    现金豪