主题中讨论的其他器件: SysConfig
尊敬的 TI
我们的开发板 MSMPM0L 1306不再能够刷写新固件。
它会弹出新的图片每次现在

如何撤销此主板到正常状态?
PS:以 GPIO_toggle_output.syscfg 为例、将引脚23和引脚24更改为 GPIO 输入用法。
有些红色或黄色的警告信号、我们忽略它们。
请帮助告诉我如何解决此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI
我们的开发板 MSMPM0L 1306不再能够刷写新固件。
它会弹出新的图片每次现在

如何撤销此主板到正常状态?
PS:以 GPIO_toggle_output.syscfg 为例、将引脚23和引脚24更改为 GPIO 输入用法。
有些红色或黄色的警告信号、我们忽略它们。
请帮助告诉我如何解决此问题。
大家好、
如上所述、客户尝试使用 SysConfig 将 SWDIO (引脚23)和 SWCLK (引脚24)更改为 GPIO。 在构建 FW 并将其刷写到 MSPM0L 后、其 LaunchPad 无法再工作(上述快照中包含错误消息)。
它们已在3个电路板上进行了尝试、所有这3个 LaunchPad 无法再正常工作。 需要以下团队的支持。
1.这两个引脚(SWDIO,SWCLK)可以重新配置为 GPIO 吗?
2.如何修复/恢复他们的 NG launchpad ? 是否有任何恢复出厂设置的方法来修复/恢复这些3 NG LaunchPad ?
我认为这是正常的、如果将 SWD 引脚配置为 GPIO 功能、就可以将 SWD 引脚与这些引脚结合使用。
要恢复 SWD 引脚、客户可以按下按钮 S1将 PA18拉至高电平、并执行下电上电、使器件进入 BSL 模式、从而避免运行客户的代码禁用 SWD 引脚、 然后执行批量擦除或恢复出厂设置、