This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:AM2634 -需要从以太网 IPv4更新更改为 IPv6更新。

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341510/tmdscncd263-am2634---required-changes-from-ethernet-ipv4-to-ipv6-update

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

我已经测试了 MCAL 的 EthApp 演示、它基于 IPv4。

现在、我想将以太网版本从 IPv4更新为 IPv6。

您能告诉我、关于更新需要考虑的事项吗?

或者、您能否提供 IPv6版本的 EthDemo。

此致、

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari Krishna Kaki:

    让我在内部检查一下、明天再和您联系。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我使用 MCAL SDK 中的示例 ethapp 示例进行了测试。

    我只需将 FrameType 从0x8000更改为0x86DD (IPv6)即可发送 IPv6数据包。 (更改 校准/示例/ETH/ EthApp.c )

    还附加 Wireshark 片段:

    您可以在末端尝试相同的方法。

    谢谢。此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    谢谢、我将尝试一下。

    我认为对于基于 MAC 的传输、可以使用。

    IP 地址基础传输时会发生什么?

    此致、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我会检查一下、然后回来讨论这个问题。

    此致、

    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    您是否能够在您的终端上测试 IPv6? 由于 MCAL 没有任何上层 TCP/IP 堆栈、因此我无法在最后测试基于 IP 的传输。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    我已经对其进行了测试、其工作原理与预期相似。

    问)除了 IPv4、我们是否必须更改 ETH 或 EthTrcv 模块中有关 IPv6的任何参数?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我看了看,从 ETH 或 EthTrcv 我看不到任何具体的需要。  以太网数据包由应用程序组成、驱动程序不会使 L2有效载荷变得混乱、而只会使 L2报头变得混乱。 因此 、您的 L2负载可以是 IPv6数据包或其他类似内容、对驱动程序而言是透明的。

    您可以在终端尝试、如果遇到问题、请为其创建新的 E2E 主题。

    此致、

    Shaunak