This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSPM0G3507 - MCAN 标准 ID 更改

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1344151/lp-mspm0g3507-mspm0g3507---mcan-standard-id-change

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的先生:

我正在使用 mcan Rx 示例代码。 在现有代码中使用3和4标准。 我想更改为2F9和2F8。 但我正在尝试进行更改、但在 SysConfig 中并没有更改。 请提供该问题的解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    您应该能够在 SysConfig 中更改这些内容、并在生成的文件中查看结果更改。 看起来输入需要一个十进制数、而不是十六进制数。 您是否尝试过以这种方式输入、然后保存和重建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我也尝试了这种方式,但不工作请检查它紧急在你身边,如果可能. 因为我必须向塔塔电机紧急展示演示.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    我不确定您是否将此问题标记为已解决、因为您能够使其正常工作、或者您是否仍需要我检查此问题?  

    如果仍然无法在 SysConfig 生成的文件中看到此更改、应确保使用的是最新版本的 SDK、SysConfig 和 Code Composer Studio。 最后、当我使用十进制值时、我可以看到它们会发生变化。 我希望这在您使用十进制数后能够正常工作。