This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:在 UART 模式下监控线级状态

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1344428/mspm0g1106-monitor-line-level-status-while-in-uart-mode

器件型号:MSPM0G1106

您好!

我有一位客户、希望能够在为 UART 配置 UART 时读取 UART 引脚的数字 IO 电平是高电平还是低电平。

是否有办法可以在不更改 IOMUX 中的引脚功能的情况下做到这一点?  

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munan:

    这似乎是一个奇怪的应用程序。 如果客户希望在 UART 通信过程中检查 UART 引脚电平、只需检查传输的数据即可。 如果客户希望在 UART 通信结束时检查 UART 引脚的电平、则需要更改 IOMUX 的引脚功能。 M0中有 DOUT31和 DIN31寄存器、但在进行 UART 通信时、它们似乎不会被置位。 你也可以尝试这么做。 有关这些寄存器的信息可在用户指南中找到。

    此致、

    K·扬茨