您好!
我们目前正在最终确定我们的硬件设计。 根据工业以太网、我们有一个问题。 我们希望 在 ICSSG0上使用 EtherCAT (将来还可以在 Profinet 和 EtherNet/IP 上使用)。
由于资源冲突、MII0_RXER、MII0_RXLINK、MII1_RXER 和 MII1_RXLINK 当前未正确连接到 MCU。 在我们当前的评估板上、EtherCAT 似乎可以正常工作、但我们不确定这是否是有效的设计。
从这里可以看出、如果没有这些连接、电缆冗余将无法正常工作: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_ETHERCAT_SLAVE_DEMOS.html
您能解释一下我们是否需要将这些 PHY 引脚正确连接到 MCU 吗?
此致
多米尼克