This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:不带 RXER 和 RXLINK 的工业以太网、PHY (DP83869)连接

Guru**** 2415180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1333843/am2434-industrial-ethernet-phy-dp83869-connection-without-rxer-and-rxlink

器件型号:AM2434

您好!

我们目前正在最终确定我们的硬件设计。 根据工业以太网、我们有一个问题。 我们希望 在 ICSSG0上使用 EtherCAT (将来还可以在 Profinet 和 EtherNet/IP 上使用)。

由于资源冲突、MII0_RXER、MII0_RXLINK、MII1_RXER 和 MII1_RXLINK 当前未正确连接到 MCU。 在我们当前的评估板上、EtherCAT 似乎可以正常工作、但我们不确定这是否是有效的设计。  

从这里可以看出、如果没有这些连接、电缆冗余将无法正常工作: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_ETHERCAT_SLAVE_DEMOS.html

您能解释一下我们是否需要将这些 PHY 引脚正确连接到 MCU 吗?

此致

多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于资源冲突、MII0_RXER、MII0_RXLINK、MII1_RXER 和 MII1_RXLINK 当前未正确连接到 MCU。 在我们当前的评估板上、EtherCAT 似乎可以正常工作、但我们不确定这是否是有效的设计。  [/报价]

    尊敬的 Dominik:

    对于 EtherCAT、必须使用这些引脚来支持快速链路建立和 Rx 错误检测等功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从这里可以看出、如果没有这些连接、电缆冗余将无法正常工作: software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_ETHERCAT_SLAVE_DEMOS.html

    您能解释一下我们是否需要将这些 PHY 引脚正确连接到 MCU 吗?

    [/报价]

    是的、因为文档说明这些引脚为 EtherCAT 导入。 以太网 IP 和 Profinet 可能仍正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复延迟。 非常感谢您的确认