This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:MSPM0L1306 μ Q1的ADC初始化代码

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343140/mspm0l1306-q1-mspm0l1306-q1-adc

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

 1 μ A-Q1 (__LW_AT__VSSOP 28封装)做了一个板子,现在可以开机和运行LED闪烁程序 用MSPM0L1306。

现在在用TI SDK包里面的 ti_msp_dl_config.k c里面的热敏电阻检测的ADC代码去做,但是读ADC一直都是0,请问可以发一个ADC初始化的完整代码吗?比如热敏电阻检测的ADC代码,单次转换然后去读ADC的值,就是这些的代码例子,麻烦了。谢谢。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的ADC初始化代码,还请麻烦看一下哪里有错误,是从A4的25 (VSSOP28做温度电阻采样,或者缺了什么代码,谢谢。PIN)

    NVIC_EnableIRQ (ADC_INST_INT_IRQN);

    DL_OPA_RESET (Thermistor_OPA_INST);

    DL_ADC12_RESET (ADC_INST);

    DL_OPA_enablePower (Thermistor_OPA_INST);

    DL_ADC12_enablePower (ADC_INST);

    Thermistor_opa_init ();

    Thermistor_timer_adc_init ();

    void thermistor_opa_init (void)
    {
    DL_OPA_disableRailToRailInput (Thermistor_OPA_INST);
    DL_OPA_setGainBandwidth (Thermistor_OPA_INST、DL_OPA_GBW_HIGH);
    DL_OPA_init (
    Thermistor_OPA_INST、(DL_OPA_Config *)&gTHERMISTOR_OPA_INSTConfig0);
    DL_OPA_ENABLE (Thermistor_OPA_INST);

    void thermistor_adc_init (void)
    {
    DL_ADC12_setClockConfig (
    ADC_INST、(DL_ADC12_ClockConfig *)&gADC_INSTClockConfig);

    /*重复采样特定通道*/
    DL_ADC12_initSingleSample (ADC_INST、DL_ADC12_REPEATE_MODE_ENABLED、
    DL_ADC12_SAMPLING_SOURCE_AUTO、DL_ADC12_TRIG_SRC_EVENT、
    DL_ADC12_SAMP_CONV_RES_12_BIT、
    DL_ADC12_SAMP_CONV_DATA_FORMAT_UNsigned);

    DL_ADC12_configConversionMem (ADC_INST、DL_ADC12_MEM_IDX_0、
    DL_ADC12_INPUT_CHAN_4、DL_ADC12_REFERY_VOLTAGE_VDDA
    DL_ADC12_SAMPLE_TIMER_SOURCE_SCOMP0、DL_ADC12_AVERAGE_MODE_DISABLED、
    DL_ADC12_BURN_OUT_SOURCE_DISABLED、DL_ADC12_TRIGGER_MODE_TRIGGER_NEXT、
    DL_ADC12_WINDOWS_COMP_MODE_DISABLED);

    /* 26 / 8MHz (采样时钟、SYSOSC/4)= 3.25us 采样周期*/
    DL_ADC12_setSampleTime0 (ADC_INST、26);

    /*禁用自动断电模式以获取非零 ADC 结果*/
    DL_ADC12_setPowerDownMode (ADC_INST、DL_ADC12_POWER_DOWN_MODE_MANUAL);

    DL_ADC12_clearInterruptStatus (
    ADC_INST、DL_ADC12_INTERRUPT_MEM0_RESULT_LOADED);
    DL_ADC12_enableInterrupt (ADC_INST、DL_ADC12_INTERRUPT_MEM0_RESULT_LOADED);

    /*为计时器设置订阅者通道*/
    DL_ADC12_setSubscriberChanID (ADC_INST、1);

    DL_ADC12_enableConversions (ADC_INST);

    下面是while (1)里面的单次读ADC代码

    DL_ADC12_startConversion (ADC_INST);

    gAdcResult = DL_ADC12_getMemResult (ADC_INST、DL_ADC12_MEM_IDX_0);

    DL_ADC12_enableConversions (ADC_INST);

    麻烦看看上面的ADC初始化和读的代码是否有问题,非常的谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shine、您好!

    1)。 我看到您这周的问题都集中在外设的初始化代码方面,最好的办法是下载我们的Sysconfig、直接图形化配置您所需要的外设,然后Sysconfig可以生成 ć:ć。您可以图形化配置您所需要的外设之后,可以找到 SysConfig 和 h文件,在其中找到您所需要的初始化代码。在右上角有一个类似芯片的图案,旁边有一个左右箭头的图案,点击它您就可以找到Sysconfig生成的 TI Developer Zone h文件,里面会显示您所需要的外设初始化代码。但是我记得您说您的电脑是32位的,无法安装Sysconfig。但是没有关系,我们有在线版本的Sysconfig,您可以访问这个网址并使用其中online .c h和 ć c配置文件。ć c和 ć ć ć。

    2)。 关于ADC单次转换的使用代码 请参考SDK中的adc12 _single_conversion。以及您的这个初始化代码中有OPA,说明也用到了OPA。我觉得您的意思应该是热敏电阻接在了OPA的输入处,然后OPA输出连接ADC,由ADC来采样。如果是这样的话,PA22是ADC的输入没错,但它不是OPA的输入,如果您初始化了OPA,但实际还是直接在ADC的输入处接了热敏电阻,可能会导致因为模拟信号没有经过放大,太弱而无法被ADC正确采样。具体每一个GPIO的function、即可以作为哪个外设的输出或者输入口,请参考芯片的datasheet μ A。

    3)。 如果您使用的OPA和ADC的配合使用,他们在内部的连接方式以及注意事项和使用方法,请参照我们的user guide进行学习。同时OPA 式 ADC的使用的example code在我们的SDK中也可以找到。如果您只是单纯使用ADC的话,请检查您的初始化配置到底使用了哪些外设。而每个外设的初始化代码请参考1式来获取。式

    4)。 我在SDK中没有找到明确说明是对热敏电阻进行采样且使用了OPA和ADC的示例代码,如果方便的话,可以分享下您使用的example code的名称以及他在SDK中的具体位置。

    5). L1306芯片的user guide和datasheet都可以从Ti μ com进行下载使用。通过这两个手册和online 版的Sysconfig您几乎可以得到任何您想要使用的外设或者外设搭配的初始化代码。μ A

    此致、

    K·扬茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我先试一下,谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,你是受欢迎的