This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:原型机的电流消耗和发热评估。

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341732/am2632-q1-evaluation-of-current-consumption-and-heat-generation-of-prototype

器件型号:AM2632-Q1

您好、专家级。

我们目前正在开发 ECU 原型。
我想立即开始评估 Sitara 的电源电路和散热结构、但我还没有产品级测试软件。

例如、是否有设置可以通过从终端仿真器发送命令来增加 Sitara 的运行负载?

目的是增加电流消耗并评估产生的热量。

此致、

俞佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San、

    我正在就此向一些专家咨询。

    如果您还没有看到这些内容、我希望在此期间与您分享两种资源:

    我知道这两个答案都不能回答你的问题,但想提供它们供你查看,以防你不知道。 我将在接下来的两天内回复您、询问您的特定问题。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San、

    我没有简单的命令来以询问的方式对器件施加压力、但我们确实有诸如 Dhrystone 基准测试之类的基准测试项目应该可以很好地完成这些基准测试。 可在 C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_09_01_00_41\examples\benchmarks (SDK 路径取决于您的当前 SDK 版本)下找到它们

    此外、通常用于这些主题的另一种工具是所提供的功耗估算工具:

    我希望这些资源的结合使您能够进行必要的评估。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ralhm-san,

    感谢您的答复。

    我也非常感谢您提供有关功耗估算工具的信息。
    我们使用通过该工具获得的值进行热分析。

    此外、虽然我们没有适当的测试计划、但我们正在寻找一种方法来进行实际的机器测试。
    我会和我的团队讨论您的建议。

    此致、

    俞佐藤