This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:500ksps ADC 采样的成本最低

Guru**** 2611775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343714/mspm0l1306-lowest-cost-for-500-ksps-adc-sampling

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

根据 TRM、除非使用外部电压参考、否则内部 ADC 采样率限制为200ksps。

对于此电压基准、是否可以仅使用分压器? 或添加运算放大器来缓冲分压器? 因为客户希望使用500ksps 的内部 ADC、但不会增加成本。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki 您好、

    如果您想要使用外部基准、您可以参考以下内容:

    1)。 您应该在基准引脚上连接一个去耦电容器。

    2)。 您应该会注意到参考值。1.4V~ VDD

    此致、

    K·扬茨