This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343831/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507

为什么在将 adc12_internal_temp_sensor_mathacl_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 的内容移动 到空文件后会显示该错误? 我没有更改任何代码、我执行了与前一个示例

谢谢!

此外、什么是_iqQ15? 如何使用它? ADC 转换是否具有更准确的优势? ADC 采集的电压比实际电压差得多、这导致电阻、电感和其他器件的测量非常不准确。 有什么解决方案吗?

最后、我想问为什么我在调试期间看不到已定义变量的值、甚至变量类型也只能显示为未知。 只有当我使用 Volatile 时、我才能够观察变量的值。 进行调试时、会一步一步地进行、局部变量在进入函数时也无法看到该值。 我无法为一些句子设置断点。 为什么?

有很多问题。 非常感谢您的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    1)。 如果您要使用示例代码"  adc12_internal_temp_sensor_mathacl"、则可以将其从离线 SDK 导入 CCS。 可从 TI.com 下载最新版本的 SDK 和 CCS。 我们的 SDK 中有许多示例代码。 我想、当您根据 CCS 报告的错误将 ADC12_internal_temp_sensor_mathacl 代码移动到空文件时、可能会忘记包含 IQmath 的头文件。  ADC12_internal_temp_sensor_mathacl 使用 IQmath。

    2) IQmath 是一个 TI 库、有助于提高浮点运算的速度。 IQ15意味着使用低位15位来 表示小数位。 关于 IQmath、您可以使用"百度"。  

    3)。  ADC 不准确可能由多种因素造成、例如您的电路、信号弱、噪声过大等。

    4)。 因为如果设置编译器的优化级别、编译器将优化某些变量、但如果使用"volatile"、则会使编译器不优化这些变量。 编译器还将优化一些使您无法设置断点的代码。 您可以通过将编译器优化级别设置为"0"  

    某个问题可以通过"B百度"和我们 SDK 或数据表的示例代码来解决。 希望这能帮助您  

    此致、

    K·扬茨