This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:16/32/64 SPST 开关 IC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16244C, SN74CB3Q16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341291/msp430f5529-16-32-64-spst-switch-ic

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q16245、SN74CBT16244C

您好、专家!

我需要  一次将来自微控制器的单个信号传递到64个引脚。

所以、我要寻找一个16通道/32CH /64ch SPST 开关 IC、 只要提供电压、IC 就应立即开启所有通道。 没有任何协议

如果提供了该类型的 IC、请提供详细信息。

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟? 数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    我认为我们的多路复用器分部比我更适合推荐一款器件。 我们的大多数 SPST IC 都将在多路复用器下。  

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    这是一个 符合您需求的器件的快速列表。

    如果您正在寻找一款不超过16通道的简单1通道开关、我认为 SN74CBT16244C 或 SN74CB3Q16245等器件  是 您的最佳选择。

    但是、请查看我提供的器件列表、看看您想要使用哪一款。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模拟? 数字?

    Im 正在寻找模拟开关 IC Keith、 这应该会在没有任何协议的情况下打开所有通道。

    我认为我们的多路复用器部门比我更适合推荐器件。 我们的大多数 SPST IC 都将在多路复用器下。  [/报价]

    感谢您的建议 Malcolm Lyn .. 正如您建议的那样、 我要将此查询移至 MUX 分部。

    如果您正在寻找一款>=16通道的简单1台交换机,我认为像 SN74CBT16244C 或 SN74CB3Q16245这样的交换机  是 您的最佳选择。

    我对这个 IC 有点困惑、能否详细说明您的 IC 建议:在没有任何协议的情况下如何使用它。  

    因此下面是一份 适合您要求的设备的快速列表。

    感谢分享,我也尝试搜索一个 IC ,可以满足我的要求。

    谢谢。此致、

    TeX

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    因此、TI 模拟多路复用器的信号路径是闭合还是断开的、具体取决于发送到器件使能引脚(OES)的逻辑。

    例如 、  对于该器件、SN74CBT16244C 信号路径通常处于闭合状态(这意味着在向使能引脚发送低电平信号时可以传递信号)任何低于0.8V 的信号都会被使能引脚识别为低电平。

    若要 从 B 引脚断开 A 引脚/打开信号路径、您需要向器件的使能引脚发送高电平信号。 对于该器件、任何高于2V 的信号都会被识别为高电平信号。

    有关如何控制 TI 模拟多路复用器信号路径的更多详细信息、请查看多路复用器数据表中的器件说明部分。

    最后观看此 视频 、我们将进一步介绍 TI 模拟多路复用器及其工作原理。

    如果您需要任何帮助、请告诉我!  

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。  

    我对硬件中使用的技术术语没有太多了解。

    我有一个最后的疑问..

    它们提供了以下所述的电阻。

    我是否应该将其视为接触电阻?  

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    是的、这可以被视为接触电阻(开关输入和输出电气连接/开关关闭时)。

    然而、这在模拟开关中是正常的、并且是器件标准操作的一部分。 该器件的低 ron 意味着通过器件的信号应该几乎没有信号失真。

    如需了解有关这方面的更多信息、请观看此 视频、

    此外、为了减轻对 多路复用器运行的任何担忧 、请阅读该文档

    此致、

    卡梅隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议。 这些帮助了我很多。。。

    谢谢。此致、

    TeX