大家好!
我想使用 ENA 引脚来保持 MibSPI 时钟、并将 ENA 与外部 GPIO 连接、这将使其在时间上再次变为低电平和高电平。
我正在使用传输组来发送和接收数据。
我的配置如下:
PC0 -> ENA_BIT = 1
PC0 -> CS_BIT = 1
TGCTRL-> TrigSrc = 0
TGTRL->TRigEvt = 7h
单触发=已启用
我的问题是、在这个设置中、我的时钟应该等待 ENA 变为低电平、但它始终是随机的。
即使 SOMI 和 SIMO 上的数据也没有正确计时。
同样、如果我将代码修改为如下:
TGCTRL->TrigSrc = GPIOA0
TGTRL->TRigEvt =下降沿
与本例中的情况相比、mibspi 时钟等待下降沿而不是启动。
另一个怀疑是、当我们使用 TG 时、ENA 引脚将不会影响时钟。
我想通过此配置利用 ENA 引脚功能:
TGCTRL-> TrigSrc = 0
TGTRL->TRigEvt = 7h
请在这里帮助我。
此致、
普拉蒂克