This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:CC1354P10 EVK 硬件在同一 PC 中有2个以上的 EVK 电路板。在 UNIFLASH 软件中可以检测到它、但当我们尝试刷写程序时、我们在 UNIFLASH 工具中收到以下错误消息

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, UNIFLASH, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337328/uniflash-cc1354p10-evk-hardware-more-than-2-evk-boards-in-same-pc-it-is-getting-detected-in-uniflash-software-but-when-we-try-to-flash-the-program-we-are-getting-the-below-error-message-in-uniflash-tool

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:CC1354P10、、 LP-XDS110ET

CC1354P10 EVK 硬件在同一 PC 中有多于2个 EVK 板、在 UNIFLASH 软件中会检测到它、但当我们尝试刷写程序时、我们在 UNIFLASH 工具中会收到以下错误消息

初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用您的安装目录中.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 有关说明、请查看其中的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件。 (仿真软件包9.13.0.00201)

TI UniFlash

版本: 8.5.0.4593

问题:如何在 UNIFLASH 软件中使用 XDS110刷写2 CC1354

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="598613" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337328/uniflash-cc1354p10-evk-hardware-more-than-2-evk-boards-in-same-pc-it-is-getting-detected-in-uniflash-software-but-when-we-try-to-flash-the-program-we-are-getting-the-below-error-message-in-uniflash-tool ]问题:如何在 UNIFLASH 软件中用 XDS110刷写2 CC1354

    如果您有两块单独的 CC1354板、它们都插入到了同一台 PC 上:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACKSQqESf97I3SKc1veJEw__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    如果通过单个 XDS110连接、您在单个电路板上有两个 CC1354器件:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJYyTcFotesgMsS7aRPn7Q__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    坦斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到以下错误

    初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用您的安装目录中.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 有关说明、请查看其中的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件。 (仿真软件包9.13.0.00201)

    此致

    Balaji S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到 XDS110失败。 原因可能是以下一个或多个:未连接 XDS110、固件更新无效、XDS110序列号无效或 USB 电缆故障。 固件和序列号可以使用您的安装目录中.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序进行更新。 有关说明、请查看其中的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件。 (仿真软件包9.13.0.00201)

    这是一种主机连接错误。 基本上、您的 PC 不会检测任何连接的 XDS110调试探针。

    要确认,请打开 DOS 命令窗口(假设您在 Windows 上):  \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110  

    然后运行命令:

    > xdsdfu.exe -e

    输出可能是未检测到探头。 下一个问题将是为什么没有检测到任何信号。 您过去是否能够使用 CCS 或 UniFlash 连接到电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看命令的输出地址 " xdsdfu.exe -e"


    C:\ti\ccs1260 \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110> xdsdfu.exe -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>>

    VID:0x0451 PID:0xbeF3
    器件名称:采用 CMSIS-DAP 嵌入的 XDS110
    版本:3.0.0.26
    制造商:Texas Instruments
    序列号:LS45002Y
    Mode:Runtime (运行时间)
    配置:标准

    <<<设备1 >>

    VID:0x0451 PID:0xbeF3
    器件名称:采用 CMSIS-DAP 嵌入的 XDS110
    版本:3.0.0.26
    制造商:Texas Instruments
    序列号:LS4500AI
    Mode:Runtime (运行时间)
    配置:标准

    找到2个器件。

    回答以下问题

    "为什么未检测到任何数据。 您过去是否能够使用 CCS 或 UniFlash 连接到电路板"

    它正在被检测到、但当我们尝试对2个器件中的任何一个器件进行编程时、我们假设...器件0和器件1连接到同一台 PC、我可以在同一台 PC 中检测到这些器件、但如果我尝试对器件0和器件1进行编程 编程不发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您有两个 LaunchPad 连接到 PC 并被检测到。

    您是否通过我之前提到的以下文章中提到的 XDS 序列号对两个电路板进行了区分?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACKSQqESf97I3SKc1veJEw__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我区分了2块电路板的序列号、使用命令提示符、我能够使用同一篇文章设置电路板的序列号。  

    2个 XDS110调试探针、每个探针连接到2个 CC1354P10 EVK。 如果我在 PC 中将1个 XDS110调试探针与 CC1354P10板相连接、Uniflash 能够使用 CC1354P10板对1个 XDS110调试探针进行编程。 如果我将2个 XDS110与2个 CC1354P10板连接、Uniflash 无法对第二个板进行编程

    错误消息如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在将 Launchpad 与 LP-XDS110ET 配合使用?

    https://www.ti.com/tool/LP-XDS110ET

    该设置存在一些已知问题。 我相信您遇到了其中一些问题。 我们对 UniFlash 8.6进行了部分改进。 您能否尝试更新到该版本、看看这是否有用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的 uniflash 8.6适用于