Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
大家好!
我有一个关于 TMS570LS1224 Hercules MCU 的堆栈配置的问题。
堆栈配置基于 HALCOGEN 中的默认设置。 此外、我的 RAM 用量如下图所示:

我的程序在系统模式下运行,因此使用用户堆栈,因为系统和用户模式使用相同的堆栈(见应用报告 SPNA218 - 2015年4月- 基于 Hercules ARMCortex
-R4/5的微控制器上的 nterrupt 和异常处理)
我不使用 malloc 等。因此、原则上我不使用任何堆、但可能是通过 C 库使用的。
因此大约163K 的192K RAM 未使用。 用户堆栈不在0x80030000处的 RAM 末尾启动、例如 Cortex-M MCU、是否有特殊原因?
此致
延斯