This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:验证 AM263P4控制器的可用性并澄清疑问

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343400/am263p4-to-verify-availability-of-am263p4-controller-and-clarify-doubts

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM2634

在为我们的项目探索控制器时、我们遇到了这个控制器、因为它满足了我们的大多数要求、就像它的规格一样。

我们的一些关键要求:

  1. 使用多个内核(最少4个内核)实时执行任务
  2. 每个内核的工作频率应高于300MHz
  3. 控制器应能够处理数据处理负载
  4. CAN 接口
  5. SPI 接口(最少6个通道)

敬请告知我们现已发售 AM263P4。 是否有任何时间轴可供使用。 如果不是、则 可以使用任何其他控制器来满足上述要求?

另请告知我们有关 AM2634 IC 的信息。  

谢谢!