This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:如何创建库文件

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340975/mspm0c1104-how-to-create-a-lib-file

器件型号:MSPM0C1104

您好、专家:

   我们的 IDE 是 CCS Theia 1.3.1、我们需要向客户打开源代码、但需要以 lib 文件的形式提供一些关键代码、你能否向我展示如何创建 lib 文件并在客户项目中使用它? 谢谢。

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我将查看我们的内部资源、以确认是否存在相对资源。 我明天会给你答复。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图表1项目 μ A

    步骤如下:

    1 μ s—、右键-> CCS 项目

    为了便于管理,工程名应与c文件DSP28335x_SYSCTRL)同名,便于生成同名库文件(DSP28335x_SYSCTRL.lib)。再者应设置Output type为Static Library。(默认为可执行文件 μ.out

    2 μ A、加入模块源文件

    3 μ、编译成功后在debug文件夹内,生成库文件。

    4 μ、工程加入模块库文件,以及包含对应的 h文件。μ A

    、编译成功 μ A

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Janz :

       谢谢!