This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:为什么 hex 文件可以't 可由 j-flash 打开

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337443/mspm0c1104-why-hex-file-can-t-be-opened-by-j-flash

器件型号:MSPM0C1104

您好、专家:

   我使用 CCS Theia 1.3.1作为开发工具、我使用选中了"Enable Arm Hex Utility"构建了项目、输出 hex 文件、但无法通过 j-flash 打开、我想知道 hex 文件的格式是什么、如何将其转换为 bin 文件? 谢谢。

  比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    让我检查一下这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis:

       有任何更新?

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    是的、很抱歉耽误你的时间。  我们的软件团队会问 j-flash 的版本是什么、在下拉框中显示什么格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis:

       我想我知道是什么原因导致了这个问题、我只检查了"Enable "Arm Hex Utility"、但是没有选择输出格式并将其保留为空白、因此输出十六进制的格式无法通过 J-FLASH 识别。