This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:从上电到 IO 运行的时间

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1343139/mspm0g1106-time-from-power-on-to-io-operation

器件型号:MSPM0G1106

大家好!  

MSPM0G 通电后、IO 需要多长时间才能运行?

是否还有显示序列的图表?

此致、  

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    数据表中的启动时序规格涵盖从施加器件电源(达到 BOR-阈值)到执行第一行代码的时间量。

    此处无需太多图表、但从第一行代码中、您可以开始配置和使用 IO。

    此致、
    布兰登·费舍尔