This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:锁定闪存读取访问的密码

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1107, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340763/mspm0g1107-password-to-lock-read-access-of-flash

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件: SysConfig

完成编程后、是否可以更改 MSPM0G1107上的密码?  流程是怎样的?

客户还希望使用唯一的密码锁定对每个器件的闪存访问、但能够基于器件中的唯一标识符查找该密码。  如果闪存被锁定、TraceID 是否可通过调试器读取?  是否有建议的方法来检查 MSPM0G1107的唯一标识符、以便客户可以检查其内部数据库中是否存在该器件的密码、然后重新访问闪存?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will:

    我们没有闪存密码功能。 我们可以为闪存设置"写保护"或为 SWD 设置密码。 如果要为 SWD 设置密码、可以使用 SysConfig:Configuration NVM ->  Boot Configuration routine (BCR) Configuration -> Debug Security Policy Configuration -> Enable Application Debug Access -> Enabled with password match、然后设置您的密码。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们非常了解如何设置 SWD 密码。 手动设置会牺牲输出。 您能告诉我如何使用该工具为大批量产品设置此功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、z w:

    我将在您新的 E2E 中给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!