This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TMS570LC4357:TMS570LC4357 HDK 电路板的活动 Web 服务器演示

Guru**** 2872090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332887/faq-tms570lc4357-active-web-server-demo-for-tms570lc4357-hdk-board

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

用于 TMS570LC4357 HDK 电路板的 Active Web 服务器演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    在本常见问题解答中、我将介绍如何修改 Launchpad Web 服务器演示示示例的文件系统文件、以及如何使用"makefsle"工具为文件系统文件生成十六进制数据。

    1.可以从以下链接下载 Lauchpad 活动 Web 服务器示例代码:

    TMS570LC43x«1.1.0«ActiveWebserver«应用- Hercules_examples/Hercules_examples - Hercules 处理器的软件示例

    2.下载示例后,我根据 HDK 板修改了 HALCoGen 中的引脚配置。

    3.我用 Notepad++编辑了文件系统文件。

    例如、您可以看到我如何更改概述文件:

    更改前后的比较:

    概述 html 文件:

    关于 html 文件:

    索引 html 文件:

    4.一旦你更改了 HTML 文件,你就可以将相应的文件系统文件夹复制到"makefsfile"工具所在的工具文件夹中。

    现在运行 CMD 并将目录更改为上述路径、如下所示:

    现在运行命令"makefsfile.exe -i fs -o fsdata.h"

    此命令将有助于将 fs 文件夹作为输入、并将十六进制数据生成到 fssdata.h 中。

    5.现在复制此生成的 fsdata.h 数据并将其复制到 io_fsdata.h 文件中  

    6.由于 Launchpad 和 HDK LED 引脚也不同,因此我对 io.h 文件进行了以下更改

    7.现在我构建代码并将其编程到 HDK 板中进行验证。

    我得到了如上所述的 Web 服务器 ID。

    8.我从其他 PC 访问了相应的网页服务器 ID。

    如您所见、我们的更改将反映在网络服务器中、如下所示

    我还可以在 网站上控制 HDK 板上的 N2HET1[17]和 N2HET1[31] LED。

    以下是我经过测试的代码、供您参考:

    e2e.ti.com/.../5086.ActiveWebserver_5F00_HDK.zip

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。