This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:在 SBL 中加载应用程序时进行 SecureBoot 加密

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1342061/am2632-secureboot-encryption-when-loading-application-in-sbl

器件型号:AM2632

我能理解的是、有人不可能也不希望在闪存中运行 AES 解密。 我觉得映像会加载到 RAM 中、加密和证书检查也会在 RAM 中完成。 尤其是对于此类 MCU 和2MB RAM、应有足够的空间将 SBL 和应用程序置于 RAM 中。 是否有实施此功能的计划,或由我们来实施此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Claude Tschäppeler ö m、

    我们将于2024年8月15日对 SDK 版本10.00中非易失性存储器中可用的映像支持加密安全启动。

    这是因为它需要一些我们希望克服的架构更改来支持这一点。

    此致、
    Aakash