This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:有关 HWA 输入和输出存储器的问题

Guru**** 2541000 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341058/am2732-question-about-hwa-input-and-output-memory

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好、TI 工程师:

我们有一个有关 HWA 存储器的问题。 我来举一个实例。

我们使用两个 AWR2243和一个 AM2732来开发级联雷达。 每个 HWA 存储器频带为16K。

如果 ID-FFT out 结果为16K、那么我们应该进行2D-FFT、2D-FFT  数据大小的输入为16K、M0足以用于该存储器。 不过、 2D-FFT 数据大小的输出为32K、 对于该存储器而言 M2不足。 在这种情况下、我们应该怎么做? 由于 M2和 M3的内存地址是连续的、是否会自动将额外的16KB 地址放入 M3?

Br

布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:

    您可以将2个或更多的存储器组一同用作 HWA 中的单个输入或输出存储器区域。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushik,

    您能否提供一些有关我们如何配置 HWA 的参考?

    此致、

    布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:

    您只需指定输入格式器的起始地址和 ACNT、即可从2个存储器组中获取样本作为完整输入。 请在下面查找示例用例:

    • 假设您要同时使用 M0和 M1作为输入(32KB)。 假设输出也是32KB 并将组合放置在 M2和 M3中。
    • 您可以指定输入格式器配置 SRCADDR 作为 M0和 SRACNT 的起始地址、以便使用32KB (例如、对于16位样本、SRCACNT = 16383)。 这将告诉 HWA 连续获取样本、并将一直传输到 M1的末尾。
    • 可以使用 DSTADDR 和 DSTACNT 在输出格式器侧完成相同的操作。

    此致、

    考希克