主题中讨论的其他器件: TMDS243EVM
尊敬的支持团队:
使用 IGH EtherCAT 主站版本时发生错误。 1.6.0
当使用客户带有 AM2432的 ECAT 从板时、
根据 ECAT 主站的类型、可能会也可能不会发生错误。
- 发生错误
-IGH EtherCAT Master for Linux 1.6.0版 - 未发生错误
-IGH EtherCAT Master for Linux 版本 1.5.2
- TwinCAT
-ECAT 一致性测试
当主器件启动 ECAT 并且 ECAT 的红色错误 LED 闪烁时、会出现错误。
在 TI 的 TMDS243EVM 上也会发生相同的错误。
在客户检验中、Beckhoff 的 ECAT 控制器和 Renesas' CPU (具有内置 ECAT 控制器堆栈)
也经确认可正常工作、但只有 AM243x 无法正常工作。
(根据 Beckhoff 和 Renesas 的检查,没有对 IGH 进行任何特殊修改。
问:是否发生过错误、具体取决于 Linux 版 IGH EtherCAT 主站的版本?
请告诉我们过去是否发生过类似的问题、我们可以采取哪些措施来解决这些问题。
此致、
金江市