This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:tcpEcho

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341515/tm4c1294ncpdt-tcpecho

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

将 tivaware_c_serial_2_1_4_178与 EK-TM4C1294XL LaunchPad 配合使用时、我得到 TIRTOS (tirtos_tivac_2_16_00_08)示例"tcpEcho" 构建、运行后、我会在输出显示窗口中获得以下内容。

Cortex_M4_0:闪存中的 SS
启动 TCP Echo 示例
系统提供商设置为 SysMin。 停止目标以查看任何 SysMin co
Cortex_M4_0:在 ROV 中增加。

Cortex_M4_0:服务状态: DHCPC :已启用: 000

Cortex_M4_0:服务状态:DHCPC:已启用:正在运行:000

Cortex_M4_0:添加的网络:if-1:10.177.20.152

Cortex_M4_0:服务状态:DHCPC:已启用:正在运行:017

当我尝试使用应用程序"tcpSendRceive.exe"与 TM4C1294XL 硬件进行通信时、我收到以下消息。

C:\TI\tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools\tcpSendReceive 1:10.177.20.152 1000 1 -s100
getaddrinfo 失败:11001

我是否使用了正确的 IP 地址? 我需要做些什么才能使通信正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     IP 地址是 10.177.20.152,而不是 If-1:10.177.20.152 。 IF-1"表示接口1。 请重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了所有这些变体。 无连接。

    C:\TI/tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools>tcpSendReceive 10.177.21.254 1000 1 -s100
    连接失败:0

    C:\TI\tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools\tcpSendReceive 10:177.20.152 1000 1 -s100
    getaddrinfo 失败:11001

    C:\TI\tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools\tcpSendReceive 1:10:177.20.152 1000 1 -s100
    getaddrinfo 失败:11001

    C:\TI\tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools\tcpSendReceive If-1:10.177.20.152 1000 1 -s100
    getaddrinfo 失败:11001

    C:\TI\tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools\tcpSendReceive 1:10.177.20.152 1000 1 -s100
    getaddrinfo 失败:11001

    C:\TI\tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\tools>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您在何处运行该示例? 使用 TI 网络还是家庭网络? 您是否可以尝试其他网络、如您的家?

     您是否可以使用以下客户端实用程序与服务器通信。 这是我通常使用的模式。 这是一个 GUI 实用程序、而不是命令行。

    https://www.hw-group.com/software/hercules-setup-utility

     顺便说一句、我现在外出出差。 请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 网络……... 是否有办法使其在 TI 网络上正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使其能够与 Hercules 工具协同工作。 谢谢!