This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:使用 PWM 进行电流控制

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340632/mspm0l1304-current-control-with-pwm

器件型号:MSPM0L1304

您好!

我需要设计一个能够控制输出电流的原理图。 电压将为12V、负载将固定。 我需要能够使用 PWM 控制电流、还需要使用微控制器驱动 MOSFET、以便可以使用 RS232驱动栅极。 您能为它推荐一个微控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tugba:

    任何 MSPM0G/L/C 系列 MCU 都具有可生成 PWM 和 UART 的计时器。

    如果这主要是您需要的 MCU、我建议使用MSPM0C 系列。  这些是最小且最便宜的 M0+ MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行电流控制、您将需要在反馈环路中使用 MOSFET 和运算放大器。

    circuitdigest.com/.../voltage-controlled-current-source-circuit-using-op-amp

    我不知道你是什么意思"控制一个门 RS232 "。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tugba:

    Keith 的建议是否有帮助?  您是否仍需要帮助?