This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:关断引脚控制

Guru**** 2627105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1342109/mspm0g3507-shutdown-pin-control

器件型号:MSPM0G3507

大家好、

关断模式的快速问题。 文档中的情况看起来像是、无法在 SHUTDOWN 模式下保持任何引脚状态。 这种理解是否正确? 或者是否有某种方法允许我们 在关断时保持输出引脚状态?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    根据 TRM 的第2.4.7节、似乎引脚状态在进入 SHUTDOWN 模式时被锁存、因此会保持、直到在唤醒时由用户软件释放这些状态。 但是在 SHUTDOWN 模式下无法更新 GPIO 的状态。