This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
硬件配置:AM2434与 S28HL512T。
我发现、如果未将 S28HL512T 的 RESET 引脚与 AM2434 MCU_RESETSTATz 引脚连接、 那么在8d-8d-8d 模式下闪存正常工作时、AM2434复位将崩溃。 以下问题不存在:闪存在1-1s-1s 模式下工作。
这是 S28HL512的特性还是所有闪存芯片的常见问题? 还是 am243x 的问题? 我在 S28HL512的数据表中没有找到答案。
罗亮
感谢您的查询。
该行为与闪存相关。
您是否介意共享为闪存重置建立的连接? 您是否使引脚保持断开状态。
此致、
斯里尼瓦萨
尊敬的 Kallikuppa:
来解决这个问题。 闪存复位引脚仅与 AM2434的通用 GPIO 连接。 将闪存复位引脚与 MCU_RESETSTAT_z 连接后、问题消失。
我很好奇、为什么 AM243X 在8D 模式下重新启动时无法加载闪存。
罗亮
谢谢你。
请 阅读 TRM 的"引导模式"一章、
我假设您在 GPIO 引脚上有一个上拉电阻器。
此致、
斯里尼瓦萨
您好 Kallikuppa:
谢谢你。
我确信 GPIO 引脚上没有硬件上拉电阻器。
请 阅读 soc 的"引导模式"一章 [/报价]TRM 确实解释了需要重置闪存的原因。
一个奇怪的地方是、我用 MX25LM256替换了闪存芯片、直接将其配置为1至1秒4字节模式、没有任何问题。
罗亮
谢谢你。
我确定 soc 引脚上没有硬件上拉。
不确定我是否理解您的看法。
一个奇怪的地方是,我用 MX25LM256替换闪存芯片并直接将其配置为1s-1s-1s-1s 4字节模式,没有任何问题。
是否使用闪存进行引导。 配置闪存后、您是否对 SOC 进行了热复位而没有重置闪存并重新测试?
此致、
斯里尼瓦萨