This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:我正在寻找一个 MQTT 客户端库来与我们的 Tiva1294NCPDT 产品集成

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341954/ek-tm4c1294xl-i-am-looking-for-a-mqtt-client-library-to-integrate-with-our-tiva1294ncpdt-product

器件型号:EK-TM4C1294XL

尊敬的所有人

在寻找 MQTT 客户端库来使用我们基于 MCU 的驱动程序产品时、很想知道是否有任何示例-注意到了其中包含一些 MQTT 支持的 CCS_SDK? 想知道是否可以将其移动到 Tiva1294? 我不使用 RTOS。

什么是 MQTT 协议版本?

谢谢!

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我们没有适用于 Tiva TM4C129 MCU 的任何 MQTT 示例。 不过、您可以查看 MSP432E MCU 的 MQTT 示例。 没错、这些示例基于 TI-RTOS NDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Charles

    请再回答几个问题:

    请支持哪个 MQTT 版本?

    它是否 通过外观支持客户端和服务器?

    迁移到 Tiva1294是否简单? 我们的产品已上市一段时间、现在需要新功能 MQTT、我需要一些支持。

    此致!

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

     据我所知、示例 mqttclientserver 支持客户端和服务器。   有关版本的信息、请参阅自述文件:///C/C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12/examples/rtos/MSP_EXP432E401Y/ns/mqttclientserver/README.html。 从软件配套资料的角度来看、Tiva MCU 基于 TivaWare SDK、而 MSP432E 基于 TI SimpleLink SDK。 但它们是同一个器件。 如果您要将 TivaWare 与 lwIP 堆栈一起使用、则需要查找 MQTT 应用、但我们不支持该应用。