This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:F021闪存 API 代码

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341897/tms570lc4357-f021-flash-api-code

器件型号:TMS570LC4357

大家好、我想提供认证所需的 F021闪存 API 代码的相关信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cabriele:

    F021闪存 API 源代码受 NDA 控制。  贵公司是否与 TI 签订了 NDA?  

    TI 通常不分发源代码。 原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 修改后的 API 不得在您的应用中使用。 为了创建一个闪存编程解决方案 、必须 按照 TI 提供的那样使用闪存 API 库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好、感谢您的答复。 目前我们没有签订 NDA、您可以帮助我吗? 我们只需要源代码用于认证目的(DO178C 项目)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cabriele:

    请与 TI 本地销售人员联系以寻求帮助。