This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:我们是否可以将 TM4C1294NCPDTT3用作 MCU 来与 CC2564MODNEM 进行通信?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, CC2564MODNEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1337822/tm4c1294ncpdt-can-we-use-tm4c1294ncpdtt3-as-mcu-for-communicating-with-cc2564modnem

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:IWR1642、 CC2564MODNEM、 CC2564

我有 IWR1642升压板评估套件。 该套件随附 tm4c1294ncdpt3作为 xds110调试器、用于驱动 iwr1642板。 我看到 tm4c 在船板中有20针连接器(您可以看到随附的图片)。

能否使用此板连接升压 em 适配器以连接 cc2564modnem 以用于 cc2564应用? 此处、Tm4c129充当通过 UART 主器件进行通信的 MCU。 我看到此 tm4c129可用于 MCU 与 cc2564连接、同时还提供了应用代码示例、但我不知道是否会使用此代码。 请确认。 请提出建议并提供解决方案、但是我没有任何其他电流兼容的电路板连接到此 cc2564modnem。 无论网站上提到的 CC2564电路板现在都已停产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么到目前为止我在这里得到了答复? 我想知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在研究您的问题。 请再给我们几天时间来 获得答案。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超越您的

    想象 请您再次分享图片吗? 我看不出来。 另外、20引脚板的引脚说明。 此致 安盖特