This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:需要评估板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105, MSPM0G3507, MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341554/mspm0g1105-eval-brd-needed

器件型号:MSPM0G1105
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507MSPM0G1106

我正在寻找 MSPM0G1105的评估板。  您是否可以建议使用评估板 将 IC 替换为采用48-VQFN 封装的 MSPM0G1105?  

此致!

吉纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gina:

    我们没有适用于每个器件和每个封装的评估板、但我们有适用于 MSPM0G3507的评估板、后者属于同一系列。

    LP-MSPM0G3507

    此板非常适合 MSPM0G1106、在您进行评估时、G3507具有的额外功能是模拟(DAC、COMP、零漂移 OPA)、CAN 接口和更多内存。 如果您不使用任何模拟或 CAN 接口、则可以在此 LaunchPad 上进行大量开发工作。 另外要注意您正在使用的引脚、因为此 Launchpad 正在使用64引脚封装。

    此致、
    卢克