This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507 LaunchPad 兼容的 BLDC 电机驱动器升压器

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341350/mspm0g3507-mspm0g3507-launchpad-compatible-bldc-motor-driver-booster

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RS

TI 您好

我希望使用您的 MSPM0G3507 LaunchPad 进行一些无传感器 BLDC 电机驱动器开发。 是否有与 BOOSTXL-DRV8323RS 类似的开发板可以与上述 Launch Pad 配合使用?

此致、

克雷格·麦金农

科视 Christie 数字系统

加拿大安大略省基奇纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    您是否希望使用 BOOSTXL-DRV8323RS 对 MSPM0进行原型设计? 该 BoosterPack 可直接插入 MSPM0G3507 Launchpad 进行原型设计。 您可以在 MSPM0 SDK 中的 \mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\lp_MSPM0G3507\motor_control_BLDC_sensorless_foc 和\mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\lp_MSPM0G3507\motor_control_BLDC_sensored_hall_foc 和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦!