This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:欠压 ISR 期间的 EEPROM 写入

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341333/tm4c1230h6pm-eeprom-write-during-brown-out-isr

器件型号:TM4C1230H6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用 EEPROM 编程
TM4C1230
H6PMI (我假设该 IC 为器件版本6)
76AYOSW
微控制器用于电池管理系统(BMS)。
微控制器检测到欠压时、会将库仑计数器的值写入欠压 ISR 中的内部 EEPROM。
最近我砖了两块板。 我在勘误表 https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849中找到了 MEM#04问题(如果 EEPROM 写入或擦除中断、器件可能无法正常工作) 、想知道是否有任何(Linux)脚本或方法来恢复芯片。
解锁功能不起作用。 我尝试了 lmflash 和 Uniflash。
JTAG TDO 引脚 以~30Hz 的速率进行切换。

谢谢


菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

     不幸的是、MEM#4是一个必须避免的已知问题。 不能如勘误表中所述恢复芯片。 请确保在 EEPROM 操作过程中仍然存在稳定的电源并且没有任何类型的复位事件。