This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:有关无传感器 foc 代码的问题。

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1341160/lp-mspm0g3507-question-about-sensorless-foc-code

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

您好!  

我正在分析 MSPM0 SDK 中的无传感器 FOC 示例代码。

C:\ti\mspm0_sdk_1_30_00_03\examples\nortos\lp_MSPM0G3507\motor_control_BLDC_sensorless_foc\drv8323rs

ISR.h 中声明的函数的定义在哪里?

例如、在 SDK 中找不到以下函数的定义。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Remony:

    您可以使用"Ctrl"+鼠标左键 或"Ctrl"+"Tab"来检查函数的定义。 如果找不到定义、则表示此函数处于密封状态、无法查看内部信息。

    此致、

    K·扬茨