This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:无法使用 Keil 下载 MSPM0C1104

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340876/mspm0c1104-unable-to-download-mspm0c1104-using-keil

器件型号:MSPM0C1104

以前、MSPM0C1104能够使用 JFLASH 下载程序。 最近,尚不清楚是因为为其他芯片安装了软件包,还是下载了不正确的程序,导致无法在 Keil 页面上找到 SWD 和下载程序。 即使芯片被擦除、程序也无法下载。 我该怎么办%MCepathebin%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请使用另一个 C1104芯片重试、因为您使用的芯片可能已锁定。

    2)。 使用另一个代码文件重试、以检查错误是否由您的应用代码引起。

    3)。 请使用其他编程工具重试、以检查错误是否由 J-link 导致。 确认您的 JLINK 配置是否正确非常重要。

    此致、

    K·扬茨