This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:MSPM0L1306下载程序后不能运行 μ A

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340353/mspm0l1306-q1-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

1.先买了MSPM0L1306的LAUNCHPAD 开发板,是在TI官网上买的。然后在TI官网下载了SDK程序包。

2.用TI的LED点亮例子,做了一个用XM0L1306QDGS28RQ1控制PA1点亮LED的程序。用LAUNCHPAD试过,PA1可以正常控制LED闪烁。

3.用LAUNCHPAD的XDS110连接到自己做的产品的板子上,CPU型号是XM0L1306QDGS28RQ1,可以下载程序到自己的板子。

问题:但是自己的板子在下载程序后不运行,怀疑是不是硬件问题,因为软件已经是验证可以运行的。

请看下面的原理图,看看硬件设计是否有问题,用万用表测试3.3V是正常的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问芯片是否可以正常连接?

    还是可以正常烧录,然后芯片不运作?

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey,可以正常烧录的,通过SW下载接口,然后芯片没有反应,请问是不是硬件设计上有什么启动方面的注意点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问上电时候PA18管脚(BSL 调用引脚)是否被拉高。可能是进入BSL模式了。

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有拉高,请问PA18引脚是不是最好一直拉低?比如说通过10K电阻拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只需在上电时不拉高即可。

    1.若不想使用BSL功能,也可以在软件中修改nonmain配置,把PA18 BSL invoke功能disable掉。

    2.通过10K电阻拉低也是可以的。

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    试验过可以开机了,谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,那我关闭这条帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!