大家好、
在我们的定制电路板中、我们使用 RM57L843、我们使用10个 ADC 输入通道、所有输入均来自二阶低通滤波器。 当我们为 ADC 输入提供5V 电压时、电压值会随机波动。 在原理图中、我们通过使用万用表和 DSO 检查了 R836的电压、输入电压是恒定的。
谢谢。
此致、
Veerappan PA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、jagadish gundavarapu、
您将获得多少波动?
当我提供4.9V 电压时、它读数为2V、2.3V、4V、4.5V、 1V。
现在问题解决了。 我们所做的是、我们不向运算放大器提供+15V 和-15V、而是提供+15V 和0V。 但前一个+15V 和-15V 也是正确的、这就是为什么 ADC 无法读取正确的值?
谢谢。
此致、
Veerappan PA。
现在问题解决了。 我们所做的是、我们不向运算放大器提供+15V 和-15V、而是提供+15V 和0V。 但前面的+15V 和-15V 也是正确的、这就是为什么 ADC 读出的值不正确?
它在您更改运算放大器电源后仍然可以正常工作、这意味着它应该不会是控制器 ADC 产生的任何问题。
当我提供4.9V 时,读数为2V、2.3V、4V、4.5V, 1V 与此类似。
如果输入电源是恒定的、那么这很大的电压变化将不会来自控制器。
Unknown 说:万用表和 DSO 的输入电压都是恒定的。 [/报价]万用表将实现一些平均值、我的意思是不会每次都提供即时电压。 您应该使用示波器进行测量、以观察输入的确切变化。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Veerappan:
在原理图中、我看不到 VCCAD 和 VSSAD 引脚。 我只能看到 VREFHI 和 VREFLO 引脚。

连接到 VCCAD 和 VSSAD 的电源电压是多少?
如果您尝试使用 ADC 测量高达5V 的电压、则 VCCAD 和 VSSAD 也应提供5V 电压。

请记住一点、VREFHI 不应超过 VCCAD、我的意思是我们不应提供3V 的 VCCAD 和5V 的 VREFHI。
--
谢谢。此致、
Jagadish。
尊敬的 Veerappan:
我们为 VCCAD 提供5V 电压,控制器的功率如下所示。 而 VREFHI 和 VCCAD 为5V。[/报价]在这种情况下、一切看起来都很好。
我没有这种设置、也不适合在结束时进行测试。
--
谢谢。此致、
Jagadish。