This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:ADC 和 OPA 的内部连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338704/mspm0l1306-internal-connection-of-adc-and-opa

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我认为 MSPM0L1306示例设计中的 OPA_BURNOUT_CURRENT_SOURCE_TO_ADC 在 OPA 和 ADC 之间具有内部连接。
因此、我认为不会消耗 ADC 引脚。
但是、当我检查 SysConfig 设置时、我发现1个引脚用作 ADC 通道、如 PA18/22 (A7)中所述。
是否需要使用通道 A7进行内部连接?

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我会检查一下,并在明天早上答复你。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎该示例有一些错误。 SysConfig 禁用 OPA 输出、这意味着 OPA 输出连接 ADC。

    ADC 的通道12用于连接 OPA0输出。

    即使 SysConfig 使用通道7、代码也会重新配置 ADC 并使用通道。 您可以在 SysConfig 中将通道7更改为通道12、并可以看到 ADC 无法使用任何 GPIO。 您还应将代码中的通道13更改为通道12。

    最好的 Rrgards

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDoor -

    Janz 的回答是否可以回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janz

    感谢您的支持。

    我想确认一个。
    毕竟、要在 SysConfig 中内部连接 OPA0输出和 ADC、我是否只选择通道12?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在 SysConfig 中选择通道12、还需要 将通道13修改为代码中的通道12 (您可以在 main.c 中看到 CHANNEL_13)。