This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:闪存编程

Guru**** 2850080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340854/mspm0l1106-flash-programming

器件型号:MSPM0L1106

尊敬的先生/女士:

 我们是 MCU 编程器开发人员和供应商。   

 在开发 MSPM0Lxx 芯片期间、我们提示一旦我们将数据(这个数据是混乱的、只是为了测试、而不是 ARM 指令)写入芯片闪存、上电后、SWD 无法进入、它会在复位释放后响应故障 ACK。 如何通过 SWD 来重新连接芯片?  

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此芯片不能重新连接。 因为您的非主电源已更改

    B.R.

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们不会修改 NONMAIN 的任何数据。

    我们尝试的第一个芯片是使用 JFLAH、在对 THR 闪存编程之后、当我们重新连接到 JFlash (Ver 7.88K)时、它会报告错误、然后我再捕获 SWD 波形。 并发现故障是返回在读取 JTAGID 和执行 JTAG 电源后,读取 DHCPR 是返回0。  

    只是一个环境,我尝试用 AP=2来连接芯片,没有任何故障 ACK,即使复位也没有释放。 但是、读取任何寄存器它似乎都会返回0。

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 XDS110执行恢复出厂设置吗?

    e2e.ti.com/.../8535.Factory-reset.pdf

    B.R.

    佐伊