This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何了解其他程序员?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340845/tm4c129xnczad-how-can-i-meet-other-programmers

器件型号:TM4C129XNCZAD

我接管了一个使用该处理器的项目。  我正在取得进展、但有时确实很慢。  从真正了解该产品的人那里(亲自或通过视频通话)获得一些帮助可以真正帮助我加快进度。  除了在论坛中键入我的问题外、是否有其他方法可以获得帮助?

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

     抱歉、e2e 论坛是我们为客户提供支持的方式。 请在此处发布您的问题。 顺便说一下、我目前正在度假。 很抱歉有任何延迟的回复。