This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:关于 ADC 使用时的 Vref 设置

Guru**** 2531900 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1339446/mspm0g3507-about-vref-setting-on-adc-use

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

Vref -未使用、该引脚用作 ADC 引脚、ADC 的基准源设置为 Vref。 当 Vref 所在的 ADC 引脚的电压发生变化时、其他 ADC 引脚的采样值将发生变化。 我该如何处理这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果引脚上的 VREF-功能被禁用、那么该电压不应影响其他 ADC 通道。 您应该可以正常进行采样。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是这样设置的。 还将 SDK 版本更新为1.30。问题仍然存在、如果我将 ADC 的基准电压源设定为 VDDA、则采样值为正常值。 如果设置为 Vref、ADC 采样值会随着 Vref-所在的 ADC 引脚的电压而变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 SDK 版本更新为1.30。问题仍然存在、如果我将 ADC 的基准电压源设定为 VDDA、则采样值为正常值。 如果设置为 Vref、ADC 采样值会随着 Vref-所在的 ADC 引脚的电压而变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是  MSPM0G3507SRHBR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 Launchpad 还是定制 电路板? 如果您在 LaunchPad 上、是否移除了 R3?  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制 板。 我查看了 LaunchPad 的原理图、R3是接地的0欧姆电阻。 我的原理图设计是 Vref、用作 AD 引脚、该引脚的电压无疑会改变、该变化将影响基准电压源为 Vref 的 ADC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看来我错了。 使用外部基准时、看起来您必须将使用 VREF-设置为接地(请参阅 TRM):

    ADC 的 VSEL 设置将仅使用 VREF+和 VREF-。  

    SysConfig 中的该选项实际上并没有更改代码中的任何内容。 我将在内部就此生成一个错误。  

    此致、
    布兰登·费舍尔