This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:VDD 引脚变为非常热(SOT-16版本)

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1339593/mspm0l1106-vdd-pin-is-going-very-hot-sot-16-version

器件型号:MSPM0L1106

我在 SOT-16引脚分线板上焊接了 MSPM0L1106。 这有助于 在试验电路板上进行原型设计。 TI 文档"SPM0 L 系列 MCU 硬件开发指南"介绍了必须如何连接处理器(图1-1)。 在与 BSL 通信时、我使用了 USB-UART 控制器(9600-8-N-1)。 开箱即用、引脚13和14 (PA22/PA23) 将用于 UART RX/TX。
在发送 hex-Sequence "80 01 00 12 3A 61 44 DE"后、我收到响应"F8"。 在再次发送后,我收到了其他的东西,等等只是大约3分钟。 然后 VDD 引脚(3.3V)变得很热、芯片消失了。。。 - 没有问题,它是原型,所以我采取了另一个芯片和重新焊接 VDD 平托防止过热通过一个弱焊接。 但有同样的行为: VDD 已经变得非常热。

我认为 MSPM0L 是一种功耗非常低的微处理器。 为什么 VDD 引脚在没有任何活动的情况下会变得如此烫? -有一个变通办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "为什么 VDD 引脚在没有任何活动的情况下会变得如此烫?"

    您在某个位置有一个短路。 发送 十六进制序列之前它是否很热?

    消耗多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应
    出于测试目的、我已经尝试排除上拉电阻器和电容器(因此没有外部元件导致短路)。 我还断开了 RX/TX 连接。
    然而、在显微镜下、我可以看到、在向 VDD 引脚施加3.3V 的电压后、焊阻器很快就开始熔化...
    我将尝试检查电流。 也许焊接芯片下方的板上仍然存在短路。 但直到明天我才能进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何情况下、如果这是工作台电源、那么您应该将电流限制设置为100 mA 左右、这对于这些芯片来说已经足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。
    测量接触之间的电阻得出了惊人的结果。 尽管在放大镜下看不到短路、但连接之间的电阻非常低、只有几千欧。 手动在 SOT-23-THN 封装上焊接芯片时使用了大量焊剂。 彻底清洁电路板后、电阻> 5m Ω。
    为了保护板(和微控制器)、我仍将安装 PTC 保险丝。
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几千欧不会导致过热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSS 和 VSD 之间的电阻为2.8千欧。 这是有点低,导致连续发热。
    清洁后、电阻较大、加热也消失了。
    非常感谢您的支持。 -我会将问题设置为已解决。