This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 PWM 接口的外设值设置问题。

Guru**** 2771015 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340369/tms570ls3137-question-for-periord-setting-value-to-pwm-interface

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LC4357

尊敬的所有人:

我当前正在尝试在 TMS570开发套件中实现 PWM 通信、但连接到开发套件的器件希望以564.48kbps 的传输速率接收 PWM 数据。
那么我发现周期对应于564.48kbps、它是1.7718us。


现在让我来问一个问题。
如果我将 Halcogen 的 pwm0周期设置为1.7718us、它可以在 TMS570上正常运行吗?

请理解、我是首先提出问题的、因为我还不能进行测试。

此致、
IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    Unknown 说:
    如果我将 Halcogen 的 pwm0周期设置为1.7718us、它在 TMS570上能正常运行吗?

    是的、您可以生成周期为1.7718us 的 PWM。

    出于参考目的、您可以参考以下示例:

    (+)[常见问题解答] TMS570LC4357:适用于 Hercules 控制器的示例和演示(例如 TMS570x、RM57x 和 RM46x 等)-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    在此示例中、我将使用 TMS570LC4357控制器的 ePWM 外设生成6.25uS 周期的 PWM。

    类似地、您也可以在此处使用1.7718uS 进行配置。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细解释。

    谢谢。此致、
    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    TMS570LS3137的 Halcogen 没有 ETPWM 驱动程序。 我可以使用 Het1驱动程序吗?

    此致、
    IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS570LS3137的 Halcogen 没有 ETPWM 驱动程序。 我可以使用 Het1驱动程序吗?

    是的、您认为 TMS570LS31347没有 ePWM 外设。

    可以、您可以使用 HET 外设生成 PWM。

    您可以参考以下示例:

    在本例中、我将在 HET[28]和 HET[30]上生成 PWM、周期分别为10ms 和2ms。 您可以更改这些参数、并且可以使用所需参数进行配置。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是最好的!!

    谢谢你。

    此致、
    IBLEE