This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:使用 MSPM0L1306读取8个模拟信号

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1338826/mspm0l1306-read-8-analog-signals-with-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好、TI!!

我是 MSPM0的新手、但我想在项目中使用它。

在我的项目中、我需要测量8个模拟信号。 利用 MSPM0L1306是否可以实现这一点?
MSPM0L1306有超过8个具有模拟功能的引脚、好的。 但 CCS 只允许选择一个引脚作为模拟输入。

我缺少什么内容吗、或者我是否必须在固件中动态更改模拟输入引脚以读取所有信号?

使用 MSPM0L1306读取8个模拟信号的最佳方式是什么?

非常感谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉,我今天生病了。 我会检查一下,明天再给你答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要添加内存大小和通道(最多可以为4)。

     

    如果您要读取8个 ADC 通道。

    请更改您代码中的通道内存。

    以下是用于以下器件的演示代码 MSPM0C E2E_ADC_8Channels_sequence_C.zip 供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey Wei:

    非常感谢您的回答。

    正确、通过增大 ADC 配置存储器(允许的最大4个)、SysConfig 允许我选择最多4个模拟输入。 但是、我在您分享的示例代码中仍然不明白如何实现8个模拟输入信号。


    我们有 SysConfig 允许的4个模拟输入信号、代码中也定义了:
    #define GPIO_ADC12_0_C4_PORT GPIOA
    #define GPIO_ADC12_0_C4_PIN DL_GPIO_PIN_22
    #define GPIO_ADC12_0_C5_PORT GPIOA
    #define GPIO_ADC12_0_C5_PIN DL_GPIO_PIN_28
    #define GPIO_ADC12_0_C7_PORT GPIOA
    #define GPIO_ADC12_0_C7_PIN DL_GPIO_PIN_18
    #define GPIO_ADC12_0_C8_PORT GPIOA
    #define GPIO_ADC12_0_C8_PIN DL_GPIO_PIN_16

    它对应于其他4个模拟信号的引脚。
    在 while 环路中、第一次采集4个模拟信号、然后第二次采集4个其他模拟信号。 在每个采集集中要读取的输入在哪里?

    非常感谢。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以前的 GPIO 是通过 SysConfig 设置的、您可以在 "ti_msp_dl_config.h"中找到它

    通道和引脚是一一对应的。

    我的代码的步骤是:使用前四个通道、然后启动后四个通道。 硬件中有八个通道。

    B.R.

    佐伊