This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:关于 doxygen 注释形式和编译器选择

Guru**** 2779965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340012/codecomposer-regarding-doxygen-comment-formate-and-selection-of-compiler

器件型号:CODECOMPOSER

尊敬的 TI:

我有两个关于 Code Composer Studio 的问题、

1) 1)我想 在我的项目中使用 doxygen 注释格式、请帮助我如何做到这一点、以及如果您有与此相关的文档?

2) 2)无论我从 Resource Explorer 导入工程到 CCS  thiea 的哪里、都 有用于选择编译器的选项弹出窗口。

我在不知情的情况下从其他两个编译器 GCC 和 IAR 中选择 TI CLANG 编译器,您能帮助我找出哪个编译器与 CCS 兼容,为什么其他编译器不兼容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    yuefeng bian 说:
    1)我想 在我的项目中使用 doxygen 注释格式,请帮助我如何操作,如果您有与此相同的文档?

    您可以检查是否有符合您需求的 doxygen 扩展版本:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_ide.html#extensions

    2) 2)无论我从 Resource Explorer 导入工程到 CCS  thiea 的哪里、都 有用于选择编译器的选项弹出窗口。

    我在不知情的情况下从其他两个编译器 GCC 和 IAR 中选择 TI CLANG 编译器,您能帮助我找出哪个编译器与 CCS 兼容,为什么其他编译器不兼容?

    [/报价]

    仅正式支持 TI 编译器。 某些 GCC 编译器将与 CCS 配合使用。 可从 Resource Explorer 安装的 GCC 编译器通常与 CCS 搭配使用。  

    CCS 不支持 IAR 编译器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,先生。

    再说一次、我的问题是、我正在基于 MSPM0+ MCU 开发我的项目、因此我的问题是有关该系列 MCU 的。 对于相同的方面、哪个编译器最适合来自 TI Clang 和 GCC (我现在不打算转到 IAR)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都受支持、因此我想这只涉及到个人喜好。 我将让 MSPM0专家进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TI CLANG 是更受欢迎的选择。  Clang 通常在语法方面限制最严格、其次是 GCC。 因此、可以在 clang 上编译的代码通常会在 GCC 和 MSVC 上成功编译。  由于它是 TI 官方支持的编译器、如果有任何疑问、我们都可以帮助解决。  

    B.R.

    佐伊