This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:与 IBIS 7.0兼容的产品列表

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1332782/mspm0c1104-list-of-products-compatible-with-ibis-7-0

器件型号:MSPM0C1104

您好!

我无法从网络上的产品页面查看 IBIS 版本。 是否有办法检查哪些 TI 产品与 IBIS 7.0兼容?

我要找的产品组是 MCU、型号无关紧要。 (MSPM0、C2000、Tiva 等) 请告诉我支持 IBIS 7.0或更高版本仿真的 MCU 的型号。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    让我来咨询我们的系统团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    谢谢你。

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很抱歉耽误你的时间。  这个问题需要一些时间才能找到合适的人来帮助回答。

    基本上、我们还没有针对每个 MSPM0的 IBIS 模型。  它们与软件包相关、需要手动创建、目前优先级较低、因此可根据需要创建。

    您对哪种封装感兴趣?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    具体型号尚未确定、因此一旦确定、我们将与您联系。

    谢谢。

    科诺