This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304-Q1:OPA

Guru**** 2879740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1339325/mspm0l1304-q1-opa

器件型号:MSPM0L1304-Q1

团队、您好!

您能解释一下以下不匹配情况吗?  

slau847c 包含以下配置:

然后、数据表指出 OPA_IN1-和 OPA_IN0-连接到同一个焊盘。

什么 是正确的? 最重要的是、 使用同一运算放大器放大两个外部信号的概念并不可行。

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以试试这个包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是工业版本吗? 汽车数据表状态有所不同:

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    是否有任何关于在 Q1级器件中使用相同的 OPAMP 放大两个外部信号的意见?

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MSPM0L、我假设这是不可能的。 如果确实需要 OPA、您可以检查 MSPM0G。