This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:是否有任何不受支持的 SDK 版本?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1339785/tmdscncd263-are-there-any-sdk-versions-that-are-not-supported

器件型号:TMDSCNCD263
主题中讨论的其他器件:MCU-PLUS-SDK AM263X

您好、专家级。

如果 EVA 板的 MUC 的型号为 XAM2634、是否有任何 不受支持的 SDK 版本?
是否可以使用 MCU-PLUS-SDK AM263X 09.01.00.41?

此致、

俞佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satou、

    Unknown 说:
    我可以使用 MCU-PLUS-SDK AM263X 09.01.00.41吗?

    可以,您可以使用版本09.01.00.41。 这是目前为止 AM263x 的最新 SDK 版本。 TI 建议使用最新版本的 SDK

    如果您使用的是较早版本的 SDK、请务必阅读该版本的发行说明。

    此致、

    Shaunak